结果:找到"100G QSFP28 DAC ",相关内容89条
- 易飞扬发布COLORZR+系列四载波(4×25GNRZ)平行100GQSFP28DWDM4光模块,...
- 【中国,深圳,2023年11月29日】长距离传输有非相干和相干两种模式。易飞扬即日官宣发布两款创新的100GQSFP28PSMDWDM4非相干长距离光模块。这是一种基于4×25GNRZ的四载波DWDM解决方案,有C-band和O-band两种波段选项,均支持超过80km的传输距离,旨在为数据中心间的互联(DCI)和城域网络提供更经济高效的DWDM传输方案。此方案相对于传统的相干解决方案,有价格低、功耗低、延迟低、易部署等优势。100GQSFP28PSMDWDM4(C-BAND/O-BAND)波长表ColorZR+C-BAND易飞扬四载波ColorZR+C-BAND100GQSFP28PSMD...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 PSM DWDM4 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-11-29 17:46:00
- 100GQSFP28PSM4如何满足工业级应用需求?
- 4月,易飞扬发布了一款工业级100GQSFP28PSM4光模块,传输距离可达10km,可应用于-40至85℃严苛条件下的多样化数据中心长距离互连应用场景需求,也可适用于5G前传市场等其它应用场景。我们知道,传统的100GQSFP28PSM4光模块多应用于环境较为舒适的数据中心,只需要满足商业级0至70℃的工作温度需求就可以。不过在某些高频交易的超大型数据中心,超量计算使得温度高于普通数据中心,在这些多样化的数据中心里,就需要光模块满足工业级的应用需求。而且,随着5G的大规模部署,也将发展使用100G光模块需求,促使100G光模块朝工业级的方向发展。那么,易飞扬的100GQSFP28PSM4是...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 PSM4 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-05-13 15:04:00
- 100GQSFP28AOC有源光缆的分类及应用
- AOC(ActiveOpticalCables)有源光缆是指通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,并且光缆两端的光收发器能够提供光电转换以及光传输功能。AOC有源光缆有不同传输速率和封装类型,本期文章易天光通信(ETU-LINK)将带大家了解100GQSFP28AOC有源光缆。100GAOC有源光缆的分类100GAOC有源光缆可以分为100GQSFP28toQSFP28AOC有源光缆、100GQSFP28to2x50GQSFP28AOC分支有源光缆、100GQSFP28to4x25GSFP28AOC分支有源光缆。1、100GQSFP28toQSF...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 AOC有源光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2022-04-18 14:42:00
- 最全面的100G光模块封装类型汇总
- 随着数据通信和电信传输技术的快速发展,光网络信息容量激增,高速带宽的100G光模块的现状及标准是光通信领域的一大研究生产热点。当前数据中心的应用正处于100G光模块高速发展的时期。2010年,100G光通信技术标准就已在ITU-T(国际电联)、IEEE、OIF获得通过。三大标准组织依次规定了100G线路侧、用户侧以及Interworking的100G技术标准。随后在全球运营商的广泛关注和推动下,产业链各环节(光模块、光传输设备、路由器设备、测试仪表)纷纷快速推进100G的商用化进程。下面易天光通信就给大家分别介绍下100G光模块都有哪些吧。一、100GQSFP28系列光模块100GQSFP2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 QSFP28 CFP2 CFP4 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-23 17:03:00
- 100G数据中心短距离低成本传输方案-QSFP28AOC有源光缆
- 随着大数据和云计算的迅猛发展,数据传输需求的日渐增大,数据中心开始向100G速率方向迈进。100GAOC有源光缆AOC作为100G数据中心短距离数据传输的必需品,可以解决高密度、高带宽应用需求。易天光通信(ETU-LINK)的100GAOC有源光缆具有传输速率高、传输距离长、能耗低、使用方便等诸多优点,能够帮助通信设备享受到光传输的巨大优势,是数据中心、消费电子等领域理想的传输线缆。100GAOC有源光缆分类1、100GbpsQSFP28toQSFP28AOC有源光缆100GbpsQSFP28toQSFP28AOC是四通道全双工有源光缆,两端均为QSFP28连接器,每通道传输数据速率可达26...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G有源光缆 AOC QSFP28 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-14 16:29:00
- 100GQSFP28PSM4光模块的介绍及其应用
- 网络带宽需求的增长推动了数据传输速率的发展,如今40G速率显然已经不能满足数据传输的需要,于是100G就在这种背景下诞生了。在100G短距离传输方案(500M-2KM)中,100GQSFP28PSM4光模块作为更具性价比的100G数据中心解决方案,下面易天光通信就给大家介绍下什么是100GQSFP28PSM4光模块吧。一、100GPSM4标准是什么?在介绍100GQSFP28PSM4光模块之前,我们先来了解下什么是100GPSM4标准。100GPSM4标准是一种多源协议(MSA),制定的目的是在IEEE100G以太网规范之外提供一种通过单模光纤传输4个25Gbps波长的低成本解决方案,是专门...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 PSM4光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-06 14:22:00
- QSFP-100G-ER4光模块介绍及应用
- 随着互联网、云计算和大数据等产业的加速发展,100G传输产品应用越来越广,长距离的需求也随之增多。对于长距离传输应用场景,传统方案需要采用DWDM设备来增加传输距离,其组网复杂,需要额外的设备费用,维护成本较高,而使用100G-ER4模块可以简化传输网络,减少了中继设备,降低了维护成本。接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下符合QSFP-100G-ER4标准的光模块介绍。1、QSFP-100G-ER4光模块QSFP-100G-ER4模块采用可热插拔的QSFP28封装,单模,中心波长为1295、1300、1304、1309,双LC接口,工作温度为0°C~70°C(商业级),最大速...
- 所属专栏: 技术交流 标签: QSFP-100G-ER4 QSFP28光模块 100G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-29 11:21:00
- 100GCWDM4光模块,数据中心的“宠儿”
- 据CNBC网站报道称,近日,阿里巴巴在英国伦敦开设了两个数据中心来扩展其在欧洲的业务。其中,应用于阿里数据中心的100GCWDM4光模块,也是微软,谷歌和Facebook等大型企业数据中心应用的必选产品,此款产品在数据中心的广泛应用使其成为了满足数据中心发展的主流产品。本文易飞扬Gigalight将会为大家解读100GCWDM4光模块相比其他100G光模块在数据中心应用中的显著优势,以及100GCWDM4光模块为何会成为数据中心应用中的主流产品。以下将100GCWDM4光模块与100GPSM4,100GLR4,100GCLR4光模块进行对比来分析。100GPSM4光模块VS100GCWDM4...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 CLR4,100G CWDM4光模块,100G PSM4光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-01-23 15:38:00
- 100GCFP4光模块与100GQSFP28光模块,哪种更好?
- 随着100G产业规模的扩大,光通信数据中心的提速发展,这是一个必然的趋势,100G光模块的成本也会相应降低,进而减小整个100G网络部署的成本。100G?QSFP28光模块首次出现是在2013年,经过近几年的发展,100G?QSFP28光模块已经衍生出多个类别,分别具有不同的光模块标准并适合不同的传输应用。100GCFP光模块又称100G客户端模块,是一种外形封装可插拔模块,支持热插拔。CFP系列光模块从推出到现在共经历了CFP、CFP2的发展,如今,CFP4光模块成功推出并受到广泛好评。5G中的G的全拼为Generation,5G即第五代通信。100G指光模块的数据速率。QSFP28与CF...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G CFP4光模块 100G QSFP28光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-06 16:34:00
- 真正实用的100GQSFP28DAC以太网连接解决方案
- 100G以太网凭借着更高传输速率、更高密度、更低设备功耗的趋势成为了市场的宠儿,而100G光模块、100GAOC和100GDAC更是其中的重要组成部分。现在市场上出现了各种各样的100G光模块、100GAOC、100GDAC等,今天,易飞扬通信就为大家提供一个真正实用的100GQSFP28以太网连接解决方案。100GQSFP28光模块100G光模块是为了适应网络市场由10G逐渐向40G、100G发展的趋势而诞生的光模块产物,传输速率为100G,在构建100G网络系统中发挥了至关重要的作用。QSFP28适用于4x25GE接入端口,采用4个光纤通道来传输数据,并且光模块各个光纤通道的传输速率最高...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 DAC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-06 14:55:00
返回